您好!
我正在尝试使原始数据捕获与 IWR1443/DevPack/TSW1400配合使用、请参阅
我遇到的问题与 DevPack 及其4个虚拟 USB 端口的枚举有关。 将 USB 连接到 DevPack 并在中安装 FTDI 驱动程序时
C:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\RF_eval\FTDI
Windows PC (测试的 WIN7或 Win10 PC)用进行枚举
"USB 串行端口(COMx)"而不是"AR-DevPack-EVM-012 (COMx)"
在上面的位置查看 ftdiport.inf 文件、我们可以看到:
[字符串]
FTDI="FTDI"
DESC="CDM 驱动程序包- VCP 驱动程序"
DriversDisk="FTDI USB 驱动程序磁盘"
PortsClassName ="端口(COM 和 LPT)"
VID_0403&PID_6001.DeviceDesc="USB 串行端口"
VID_0403&PID_6010.DeviceDESC="USB 串行端口"
VID_0403&PID_6011.DeviceDESC="USB 串行端口"
VID_0403&PID_6014.DeviceDESC="USB 串行端口"
VID_0403&PID_6015.DeviceDESC="USB 串行端口"
VID_0451和 PID_FD01.DeviceDesc="AR12-MB-EVM-1_FD01"
VID_0451和 PID_FD02.DeviceDesc="AR12-MB-EVM-1_FD02"
VID_0451和 PID_FD03.DeviceDesc="AR-DevPack-EVM-012"
SvcDes="USB 串行端口驱动程序"
serenum.SvcDesc=" Serenum 滤波器驱动程序"
为了使 RadarStudio 正常工作、我们需要 AR-DevPack-EVM-012 (COMx)枚举。 如何实现这一点? 它是否与 DevPack 本身以及 DevPack 中的 FTDI 固件有关?
感觉我们应该使用 VID 0451进行枚举,以便转到另一个设备描述符...
谢谢、
-Gunter