This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:AR1xxx DevPack USB 驱动程序枚举

Guru**** 2591870 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/603625/iwr1443-ar1xxx-devpack-usb-driver-enumeration

器件型号:IWR1443

您好!

我正在尝试使原始数据捕获与 IWR1443/DevPack/TSW1400配合使用、请参阅

我遇到的问题与 DevPack 及其4个虚拟 USB 端口的枚举有关。 将 USB 连接到 DevPack 并在中安装 FTDI 驱动程序时

C:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\RF_eval\FTDI

Windows PC (测试的 WIN7或 Win10 PC)用进行枚举

"USB 串行端口(COMx)"而不是"AR-DevPack-EVM-012 (COMx)"

在上面的位置查看 ftdiport.inf 文件、我们可以看到:

[字符串]
FTDI="FTDI"
DESC="CDM 驱动程序包- VCP 驱动程序"
DriversDisk="FTDI USB 驱动程序磁盘"
PortsClassName ="端口(COM 和 LPT)"
VID_0403&PID_6001.DeviceDesc="USB 串行端口"
VID_0403&PID_6010.DeviceDESC="USB 串行端口"
VID_0403&PID_6011.DeviceDESC="USB 串行端口"
VID_0403&PID_6014.DeviceDESC="USB 串行端口"
VID_0403&PID_6015.DeviceDESC="USB 串行端口"
VID_0451和 PID_FD01.DeviceDesc="AR12-MB-EVM-1_FD01"
VID_0451和 PID_FD02.DeviceDesc="AR12-MB-EVM-1_FD02"
VID_0451和 PID_FD03.DeviceDesc="AR-DevPack-EVM-012"
SvcDes="USB 串行端口驱动程序"
serenum.SvcDesc=" Serenum 滤波器驱动程序"

为了使 RadarStudio 正常工作、我们需要 AR-DevPack-EVM-012 (COMx)枚举。 如何实现这一点? 它是否与 DevPack 本身以及 DevPack 中的 FTDI 固件有关?

感觉我们应该使用 VID 0451进行枚举,以便转到另一个设备描述符...

谢谢、

-Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gunter、

    只是为了阐明我们在调试调用中尝试的操作。
    连接 devpack 并尝试从 DFP 更新端口驱动程序后、DEVPACK 端口继续显示为 USB 串行端口、即 DFP 的驱动程序似乎在您的计算机上未生效。

    我们还讨论了是否可以在不同的机器上尝试以确定是否是与机器相关的问题。
    想知道您是否有机会在不同的机器上尝试它?

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gunter、您好!
    安装驱动程序后、它显示为 USB 串行端口、您是否可以再次右键单击并以类似的方式更新驱动程序? 对于每个端口、需要执行两次。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我尝试了几次"Update Driver"、但它从未在枚举时偏离"USB Serial Port"名称。

    此致、

    -Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gunter、您好!
    Dev Pack 的 COM 端口问题是否得到解决?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    是的。 我的 DevPack 出现故障、EEPROM 损坏。 即使使用 FTDI 固件编程、也无法恢复。 新的 DevPack 解决了正确枚举的问题。

    此致、

    -Gunter