Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-SDK
您好!
我们有一个通过 XDS110调试探针连接到计算机的原型板。 使用毫米波演示可视化工具程序时、"send config to mmWave device"命令会导致以下错误:
现在、如果我们删除代码的注释部分(前11行如下所示)、然后使用"LOAD CONFIG from PC and SEND"命令、则电路板能够上传代码。
那么、我的问题是芯片到底是如何知道跳过代码的前11行的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们有一个通过 XDS110调试探针连接到计算机的原型板。 使用毫米波演示可视化工具程序时、"send config to mmWave device"命令会导致以下错误:
现在、如果我们删除代码的注释部分(前11行如下所示)、然后使用"LOAD CONFIG from PC and SEND"命令、则电路板能够上传代码。
那么、我的问题是芯片到底是如何知道跳过代码的前11行的?
您好、Faiz、
您能否检查配置文件配置文件是否包含任何特殊字符、因为您所附的可视化工具控制台快照显示了一些特殊字符。
我们已尝试使用不同长度的注释字符串发送配置文件配置、但它可以正常工作(获得正确的图)。
AWR1642 MMW 应用程序会检查每个命令(通过 UART 接收)的第一个字符是否为"%"字符。 如果匹配、则将该命令视为注释并跳过该命令。 有关更多详细 信息、您可以检查 MMWAVE-SDK 中提供的 CLI 驱动程序源代码(packages/ti\utils\cli\src\clif.c:cli_task)。
此外、当您遇到此问题时、可以使用 CCS 开发模式来检查 MMW 演示状态。 有关 CCS 开发模式、请参阅毫米波 SDK 用户指南的第3.3.2节。
此致、
Jitendra Gupta