This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:使用毫米波演示可视化工具时跳过注释部分

Guru**** 2592620 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/600555/awr1642-skipping-the-comment-section-when-using-mmwave-demo-visualizer

器件型号:AWR1642
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-SDK

您好!

我们有一个通过 XDS110调试探针连接到计算机的原型板。 使用毫米波演示可视化工具程序时、"send config to mmWave device"命令会导致以下错误:

现在、如果我们删除代码的注释部分(前11行如下所示)、然后使用"LOAD CONFIG from PC and SEND"命令、则电路板能够上传代码。

那么、我的问题是芯片到底是如何知道跳过代码的前11行的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后一条消息中未附加图:

    错误:

    代码:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Faiz、
    错误的快照似乎仅显示"跳过"行、您能澄清您看到的错误吗?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    代码未上传。 它只是在"跳过"行之后停止。

    如果我们删除注释、我们就能够获得"sensorStart"命令、一切都运行良好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚才注意到的一点是、如果我从代码的第1行和第11行中删除几个星号、电路板就可以上传代码。 这是否只是一个时序问题?

    谢谢、

    Faiz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Faiz、

    您能否检查配置文件配置文件是否包含任何特殊字符、因为您所附的可视化工具控制台快照显示了一些特殊字符。

    我们已尝试使用不同长度的注释字符串发送配置文件配置、但它可以正常工作(获得正确的图)。

    AWR1642 MMW 应用程序会检查每个命令(通过 UART 接收)的第一个字符是否为"%"字符。 如果匹配、则将该命令视为注释并跳过该命令。 有关更多详细 信息、您可以检查 MMWAVE-SDK 中提供的 CLI 驱动程序源代码(packages/ti\utils\cli\src\clif.c:cli_task)。

    此外、当您遇到此问题时、可以使用 CCS 开发模式来检查 MMW 演示状态。 有关 CCS 开发模式、请参阅毫米波 SDK 用户指南的第3.3.2节。

    此致、

    Jitendra Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Faiz、
    如果您的问题已解决、请将此帖子标记为已回答、以便关闭此帖子。

    或者、如果您有任何与同一主题相关的问题、请将其发布在此处。

    此致、
    Jitendra Gupta