This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 PTZ 摄像机的霍尔传感器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5053

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/606104/hall-sensor-for-ptz-camera

主题中讨论的其他器件:DRV5053

您好!

TI 是否有适用于 PTZ 摄像机的霍尔传感器解决方案?

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS、线性霍尔传感器可用于测量缩放距离以及使用径向磁化盘测量倾斜(角度)。 我们今天有 DRV5053。

    此致、
    关于
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的推荐。

    在查看 DRV5053时、这些器件会按灵敏度进行区分。

    我对霍尔传感器的灵敏度了解很短、很难讨论它。

    我们考虑一下 PTZ 摄像机中的霍尔传感器、但 PTZ 的灵敏度如何?

    谢谢、

    终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TI、

    是否有人可以向我推荐灵敏度规格?

    谢谢、
    终端
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TS:

    灵敏度决定了线性霍尔传感器的满量程输入范围。 DRV5053 (以及提供电压输出的其他线性霍尔传感器)的传递函数为 VOUT = B x S + VQ 形式。 DRV5053的所有版本上的 VOUT 和 VQ 具有相同的范围、但每个版本都具有不同的灵敏度 S 值。因此、您可以看到输入信号 B 的范围(磁通量密度)与 S (灵敏度)成反比。 换言之、您需要更高的灵敏度才能感应更小的磁场。

    为了帮助您进一步了解 PTZ 系统要求以及您计划如何在系统中使用磁感应?

    此致、

    Harsha