您好!
我的一些客户无法访问其公司的互联网。 因此、他们无法在办公室尝试开箱即用演示(MMW 演示)。
我们是否可以为客户提供在没有 Internet 的情况下运行 MMW 演示的其他选项?
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的一些客户无法访问其公司的互联网。 因此、他们无法在办公室尝试开箱即用演示(MMW 演示)。
我们是否可以为客户提供在没有 Internet 的情况下运行 MMW 演示的其他选项?
谢谢、
Vivek、
当我安装 mmWave_Demo_Visualizer-1.0.0.setup-win_4.0.0.exe 时、它会要求在线或从本地文件安装 GUI Composer 运行时。
由于客户无法访问互联网、我们需要查找其离线安装程序。
我只在以下链接中找到我们可以下载 GUI Composer Runtime v1、但在 install_image_mmwave_Demo_Visualizer.zip 中、我找到 install_image_mmwave_Demo_Visualizer\mmwave_Demo_Visualizer\docs\GUI_Composer2_Release_notes.html、其中显示了运行时版本号:3.0.0且应为 v2。
我们可以从何处下载 mmWave_Demo_Visualizer 的 GUI Composer Runtime v2安装程序?
谢谢、
您好 Chris、
是否可以尝试使用以下.exe 安装 GUI Composer? 这是我在 PC 上使用的 GUI Composer 的同一版本。
e2e.ti.com/.../gcruntime_2D00_4.0.0_2D00_windows_2D00_installer.exe