This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:如果客户可以#39;t 访问互联网、如何运行 MMW 演示

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/605114/iwr1642-how-to-run-mmw-demo-if-customer-can-t-access-internet

器件型号:IWR1642

您好!

我的一些客户无法访问其公司的互联网。 因此、他们无法在办公室尝试开箱即用演示(MMW 演示)。

我们是否可以为客户提供在没有 Internet 的情况下运行 MMW 演示的其他选项?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    他们可以尝试从以下链接下载演示可视化工具的脱机版本: https://dev.ti.com/gallery
    并搜索“mmWaveDemo Visualizer”。 这里有一个下载选项。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    我按照以下链接中的建议下载了一个名为 mmWave_Demo_Visualizer for windows 的文件、但如何运行它? 我将其更改为 exe 文件,但它在 Win7中不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    下载文件"mmWave_Demo_Visualizer.zip 后,将其解压缩到 PC 上的某个位置。 这将有一个可执行文件“mmWave_Demo_Visualizer-1.0.0.setup-win_4.0.0.exe"”,要设置和安装可视化工具实用程序,请按照弹出的说明进行操作。
    安装后、它将显示在您的 Windows 程序中、您可以运行它。

    此致、
    DHAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、

    我下载的文件没有后缀。 在我添加 zip 作为后缀后、我可以将其解压缩。 我将在下周返职时尝试一下。

    非常感谢您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    当我安装 mmWave_Demo_Visualizer-1.0.0.setup-win_4.0.0.exe 时、它会要求在线或从本地文件安装 GUI Composer 运行时。

    由于客户无法访问互联网、我们需要查找其离线安装程序。

    我只在以下链接中找到我们可以下载 GUI Composer Runtime v1、但在 install_image_mmwave_Demo_Visualizer.zip 中、我找到 install_image_mmwave_Demo_Visualizer\mmwave_Demo_Visualizer\docs\GUI_Composer2_Release_notes.html、其中显示了运行时版本号:3.0.0且应为 v2。

    我们可以从何处下载 mmWave_Demo_Visualizer 的 GUI Composer Runtime v2安装程序?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    是否可以尝试使用以下.exe 安装 GUI Composer? 这是我在 PC 上使用的 GUI Composer 的同一版本。

    e2e.ti.com/.../gcruntime_2D00_4.0.0_2D00_windows_2D00_installer.exe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aozer、

    它可以在首次安装 Visualizer 失败时正常工作。 但我重新安装了、它工作正常。

    Chris