请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443BOOST 大家好、我有 ES1.0器件版本、在 Radar Studio 中、我加载 BSS、然后加载 MSS 固件。
bss:C:\ti\mmwave_DFP_00.06.00.05\firmware\bss\ar12xx_bss.bin
MSS:c:\ti\mmwave_DFP_00.06.00.05\firmware\MSS\binary\ar1xxx_mss.bin
下一步是"单击 SPI 连接按钮"->不幸的是、"SPI 连接保持红色"、并且 Radar Studio 软件崩溃。 (DevPack 板 JP5是好的)
此致
Metin