This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:使用 TSW1400板进行毫米波传感器原始数据采集

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/602162/iwr1443boost-mmwave-sensor-raw-data-capture-using-the-tsw1400-board

器件型号:IWR1443BOOST

大家好、我有 ES1.0器件版本、在 Radar Studio 中、我加载 BSS、然后加载 MSS 固件。

bss:C:\ti\mmwave_DFP_00.06.00.05\firmware\bss\ar12xx_bss.bin
MSS:c:\ti\mmwave_DFP_00.06.00.05\firmware\MSS\binary\ar1xxx_mss.bin

下一步是"单击 SPI 连接按钮"->不幸的是、"SPI 连接保持红色"、并且 Radar Studio 软件崩溃。 (DevPack 板 JP5是好的)

此致

Metin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Metin、

    在尝试进行 RADAR Studio 连接之前、您能否确认板载闪存已擦除。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Metin、
    我们建议您转到 ES2.0样片、以便使用最新的 DFP 封装。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vaibhav、您好!

    我使用了"mmWave_sensor_raW_DATA_CAPTURE_Using_TSW1400_board_v2.pdf"文档。
    ->第3步。 正在擦除 EVM 闪存

    此致、
    Metin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    您的问题是否已解决? 如果是、请验证答案。 如果没有、我们还能为您澄清什么?

    谢谢、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    今天、我转到 ES2.0样片。

    此致、
    Metin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Metin、

    迁移到 ES2.0是否解决了您的问题?

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    是的、现在它可以正常工作。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Metin、

    请单击"验证答案"以关闭该主题。