一些雷达 系统支持 灵敏度时间控制功能、TI 的 MMIC 是否支持 STC?
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
一些雷达 系统支持 灵敏度时间控制功能、TI 的 MMIC 是否支持 STC?
非常感谢。
STC 菜单灵敏度时间控制(STC)、这是雷达系统中的问题、请参阅以下内容
11.6.1灵敏度时间控制
增大接收器动态范围的一种方法是降低的灵敏度
用于近程返回的雷达。 灵敏度时间控制(STC)通常由完成
在双面打印器和接收器前端或 LNA 之间插入衰减器。 通常情况下
在大约30dB 的范围内、最大衰减(图11-22)在或之前进行切换
传输时间。 脉冲传输后的短时间内、衰减降低为
范围增大。 将衰减降低为 R−4的因子将保持恒定
给定目标 RCS 的振幅、而将其作为 R−3的函数减小将保持该振幅
脉冲限制杂波 RCS 保持恒定。 按照 R−3.5规则减小衰减
在两者之间提供折衷。 短距离处的 STC 衰减很有用
防止接收器因强目标或杂波而饱和、然后随着覆盖范围的增加而增加
衰减减少、以实现对小型 RCS 目标的检测。
这意味着近目标的低增益可避免饱和、远目标的高增益可确保 SNR