This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 的 MMIC 是否具有 STC 功能?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/605580/does-ti-s-mmic-has-stc-function

一些雷达 系统支持 灵敏度时间控制功能、TI 的 MMIC 是否支持 STC?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、

    您能否进一步详细说明此函数或提供示例用法以获取上下文。
    我假设您在这里指的是雷达射频方面、但更多信息将有助于我们回答问题。

    谢谢、
    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    用户可在配置文件配置 API 中对 TI MMIC 中的接收器增益进行编程。 步长为1dB 时具有24dB 的可编程性、因此可以根据要求更改接收器增益。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    STC 菜单灵敏度时间控制(STC)、这是雷达系统中的问题、请参阅以下内容

    11.6.1灵敏度时间控制
    增大接收器动态范围的一种方法是降低的灵敏度
    用于近程返回的雷达。 灵敏度时间控制(STC)通常由完成
    在双面打印器和接收器前端或 LNA 之间插入衰减器。 通常情况下
    在大约30dB 的范围内、最大衰减(图11-22)在或之前进行切换


    传输时间。 脉冲传输后的短时间内、衰减降低为
    范围增大。 将衰减降低为 R−4的因子将保持恒定
    给定目标 RCS 的振幅、而将其作为 R−3的函数减小将保持该振幅
    脉冲限制杂波 RCS 保持恒定。 按照 R−3.5规则减小衰减
    在两者之间提供折衷。 短距离处的 STC 衰减很有用
    防止接收器因强目标或杂波而饱和、然后随着覆盖范围的增加而增加
    衰减减少、以实现对小型 RCS 目标的检测。


    这意味着近目标的低增益可避免饱和、远目标的高增益可确保 SNR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着用户可以通过 MMIC 接收器的可编程增益来实现 STC、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了进一步阐述这个问题、我将场景描述如下、随着线性调频脉冲时间的增加、可以对接收器的增益进行编程以自动降低、TI MMIC 是否支持此功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yang、
    如您所述、STC 的确切实现方案与脉冲雷达相关、而 TI MMIC 是 FMCW 雷达。 在 FMCW 上下文中、您可以根据需要通过软件更改每帧的 RX 增益。 因此、您可以有一个 RX 增益为48dB 的帧、另一个 RX 增益为47dB 的帧、依此类推。
    我不确定这是否符合您的目的。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的解释、RX 增益可以从线性调频脉冲更改为线性调频脉冲、问题仍然在这里、在一个线性调频脉冲期间、RX 增益固定在一个恒定值、不可以更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yang、
    没错、线性调频脉冲期间的增益是固定的。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yang、

    对于 FMCW 调制格式、STC 的等效值是 IF 级中的高通滤波器。 由于近端物体以较低的频率出现、因此它们自然会被高通滤波抑制、使远端物体不衰减。 借助二阶高通滤波器、可以完全补偿整个通道响应。 由于 HPF 极点可单独编程、因此您可以创建不同的补偿来解决近端问题和场景动态范围。

    这是接收器内可用于处理物体 RCS 变化和任何未补偿通道响应的可变增益的补充。

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您的解释非常合理、STC 会衰减近物体的增益以避免饱和、这与实际 HPF 基本相同。

    HPF 和可变增益为 饱和问题提供了替代解决方案。