This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:读取序列

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/606429/hdc1080-read-sequence

器件型号:HDC1080

您好!

我们的客户使用具有温度和湿度采集模式的 HDC1080。

客户有疑问。

转换期间是否可以访问另一个从器件?

客户的顺序如下。

启动条件

写入 HDC1080

发送指针寄存器

重复起始条件

写入另一个设备

重复起始条件

读取 HDC1080

接收数据

停止条件

由于转换时间超过12.85ms、客户希望这样做  

另一项工作。

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的支持团队将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aoyama-San、
    是的、它应该起作用。 在 HDC1080转换期间、您的客户可以访问具有不同 I2C 从器件地址的另一个器件。
    如果您有任何疑问或需要进一步支持、请告诉我。
    此致、
    Carmine
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carmine、

    感谢你的答复。
    我将向客户反馈此信息。

    谢谢、
    Naoki Aoyama