请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/606429/hdc1080-read-sequence
器件型号:HDC1080您好!
我们的客户使用具有温度和湿度采集模式的 HDC1080。
客户有疑问。
转换期间是否可以访问另一个从器件?
客户的顺序如下。
启动条件
写入 HDC1080
发送指针寄存器
重复起始条件
写入另一个设备
重复起始条件
读取 HDC1080
接收数据
停止条件
由于转换时间超过12.85ms、客户希望这样做
另一项工作。
此致、
Naoki Aoyama