This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-GASEVM:两个换能器端口的性能不同--为什么?

Guru**** 2603865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/605342/tdc1000-gasevm-two-transducer-ports-are-performing-differently----why

器件型号:TDC1000-GASEVM

上面是我使用传感器端口#2的模式0的示波器捕获和设置

下面是我使用传感器端口1的模式0的示波器捕获和设置

我更改的唯一设置是 CH_SEL 至 T1 (当然、我在第一页打开了 EN1、而不是 EN2)。 如您所见、我在使用 T1端口时遇到压降。 我应该澄清一下、我每次都使用相同的物理换能器、这样就不会出现问题。  

为什么在完全相同的情况下、Doe T1会出现电压下降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nancy、

    TX1和 TX2通道应以相同的方式运行。 您能否发送 EVM 图片以及每个配置中传感器的连接方式?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我非常确信、除了我将传感器连接到哪个端口之外、没有任何区别。 照片中的其他元素只是连接到示波器的传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际换能器本身设置在目标上的滑动条上、在我测试 T1与 T2期间没有发生任何变化。 (因此、它没有被显示。)