请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000-GASEVM
上面是我使用传感器端口#2的模式0的示波器捕获和设置
下面是我使用传感器端口1的模式0的示波器捕获和设置
我更改的唯一设置是 CH_SEL 至 T1 (当然、我在第一页打开了 EN1、而不是 EN2)。 如您所见、我在使用 T1端口时遇到压降。 我应该澄清一下、我每次都使用相同的物理换能器、这样就不会出现问题。
为什么在完全相同的情况下、Doe T1会出现电压下降?