我尝试使用 IWR1443BOOST 运行生命体征演示(器件为964D)。
单击下面的"开始"时、MATLAB CLI 显示错误消息。
启动 UI 以进行生命体征演示....
正在打开配置文件 profile_2d_VitalSigns_20fps.cfg ...
串行端口已打开。 正在重新初始化...
comportnum_str =
COM24
comportnum_str =
COM25
正在将配置发送到 AR14xx profile_2d_VitalSigns_20fps.cfg ...
sensorStop
FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置15 1 0
ADCfg 2 1.
AdcbufCfg 0 1 0 1
ProfileCfg 0 77 7 6 57 0 70 1 100 2000 0 40
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
帧配置0 2 0 50 1 0
guiMonitor 0 0 0 1
VitalSignsCfg 0.7 1.5 512 512
sensorStart
使用 vitalSmuss_demo_GUI 时出错(第238行)
未定义的函数或变量'rangeBinPhase'。
VitalSignsDemo_GUI/StartPushed 中出现错误(第88行)
appdesigner.internal.service.AppManagementService/tryCallback 中的错误(第207行
)
MATLAB.APPS.AppBase>@(source、event) Callryback (appdesigner.internal.ser)中出错
vice.AppManagementService.instance(),app,callback,requiresEventData,event)
使用 matlab.ui.control.internal.controller.ComponentController/executeUse 时出错
rCallback (262行)
评估 Button PrivateButtonPushedFcn 时出错
您能检查问题是什么吗?
此致、
海登