This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:CLI 中出现 vitalsignal 演示错误

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/606084/iwr1443boost-vitalsign-demo-error-at-cli

器件型号:IWR1443BOOST

我尝试使用 IWR1443BOOST 运行生命体征演示(器件为964D)。

单击下面的"开始"时、MATLAB CLI 显示错误消息。

启动 UI 以进行生命体征演示....
正在打开配置文件 profile_2d_VitalSigns_20fps.cfg ...
串行端口已打开。 正在重新初始化...

comportnum_str =

COM24


comportnum_str =

COM25

正在将配置发送到 AR14xx profile_2d_VitalSigns_20fps.cfg ...
sensorStop
FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置15 1 0
ADCfg 2 1.
AdcbufCfg 0 1 0 1
ProfileCfg 0 77 7 6 57 0 70 1 100 2000 0 40
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
帧配置0 2 0 50 1 0
guiMonitor 0 0 0 1
VitalSignsCfg 0.7 1.5 512 512
sensorStart

使用 vitalSmuss_demo_GUI 时出错(第238行)
未定义的函数或变量'rangeBinPhase'。

VitalSignsDemo_GUI/StartPushed 中出现错误(第88行)


appdesigner.internal.service.AppManagementService/tryCallback 中的错误(第207行
)


MATLAB.APPS.AppBase>@(source、event) Callryback (appdesigner.internal.ser)中出错
vice.AppManagementService.instance(),app,callback,requiresEventData,event)

使用 matlab.ui.control.internal.controller.ComponentController/executeUse 时出错
rCallback (262行)
评估 Button PrivateButtonPushedFcn 时出错

您能检查问题是什么吗?

此致、

海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 GUI 中选中以下所有三个复选框项后发现它运行正常。

    *图解距离剖面图

    *图解位移

    *基于 FFT_based

    此致、

    海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hayden、
    很高兴知道演示现在可以为您提供帮助。

    此致、
    Vivek