This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:我想了解有关 AR_NERR_OUT 引脚的一些详细信息

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/605328/awr1642boost-i-would-like-to-know-some-details-about-the-ar_nerr_out-pin

器件型号:AWR1642BOOST

您好!

      在开始从 CCS 运行代码之前、我始终会打开 AR_NERR_OUT LED。 根据数据表、这意味着"硬件错误"。  是否有人可以向我提供有关硬件哪一部分错误的详细信息? 它会影响雷达信号吗? 如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    AR_NERR_OUT 是毫米波器件 nError_OUT 的输出引脚、指示器件正在标记错误。  它应由应用程序控制、并配置为根据各种内部器件事件标记为错误。  请参阅 AWR1443/AWR1642技术参考手册中的 ESM 章 节、了解有关此内容的更多信息。

    您在器件加载之前看到的内容应在对 EVM 执行重置后消失、因为这将确保在 EVM 上正确启动器件。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry、
    在连接到 CCS 之前、您是否在串行闪存上刷写了"xwr16xx_ccsdebug.bin"二进制文件、然后在功能 SOP 模式下启动? 如果串行闪存中没有有效映像、则可能会看到 nError_out 信号有效。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我是这样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry、
    如果您刷写有效图像、则不会看到 nError_out LED 亮起。

    此致、
    Vivek