请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST 您好!
在开始从 CCS 运行代码之前、我始终会打开 AR_NERR_OUT LED。 根据数据表、这意味着"硬件错误"。 是否有人可以向我提供有关硬件哪一部分错误的详细信息? 它会影响雷达信号吗? 如何解决?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在开始从 CCS 运行代码之前、我始终会打开 AR_NERR_OUT LED。 根据数据表、这意味着"硬件错误"。 是否有人可以向我提供有关硬件哪一部分错误的详细信息? 它会影响雷达信号吗? 如何解决?
您好 Jerry、
AR_NERR_OUT 是毫米波器件 nError_OUT 的输出引脚、指示器件正在标记错误。 它应由应用程序控制、并配置为根据各种内部器件事件标记为错误。 请参阅 AWR1443/AWR1642技术参考手册中的 ESM 章 节、了解有关此内容的更多信息。
您在器件加载之前看到的内容应在对 EVM 执行重置后消失、因为这将确保在 EVM 上正确启动器件。
谢谢、
Vaibhav