This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2114EVM:EVM GUI 显示已断开连接

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2114, FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/600986/fdc2114evm-evm-gui-showing-disconnected

器件型号:FDC2114EVM
主题中讨论的其他器件:FDC2114FDC2214

 

我有一个 FDC2114 EVM 板

 

您能帮助我调试这个问题吗?

我无法在 GUI 上连接 EVM、如下所示

即使我已连接 EVM、EVM 上的绿灯也会亮起。

 

此外,我还想向计量客户演示如何在2-3厘米远的地方进行触摸感应,

如果您可以帮助我设置 EVM 板、我将尝试在仪表上获取 EVM 以显示现场演示

 

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shreenidhi、

    您能否尝试以管理员身份在 PC 上运行 GUI?

    GUI 使用 COM 端口与 EVM 通信、您可以进入 Windows PC 中的设备管理器、并验证 EVM 在 COM 端口部分下显示为"EVM" COM XX。

    我还会确保您的计算机上没有任何其他运行的程序可以保持 COM 端口打开。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢

    我可以使 EVM 正常工作、并能够感应触控应用

    我尝试在计量应用中使用它,
    我计划在2 - 3厘米的距离内感应电容式触控
    目前、我不会得到这样的范围
    您能不能帮助我进行更改、使其感应距离为3cm 的触摸

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreenidhi、

    您是否仅使用 FDC EVM 传感器? 系统的灵敏度取决于传感器尺寸以及传感器附近是否存在任何接地平面。 较大的传感器会导致更高的灵敏度、并且传感器附近的任何 GND 平面都会降低灵敏度。

    当您说您无法获得此范围时、您的意思是什么? 您是否在查看原始代码更改? 如果是这样、应用程序需要哪些原始代码更改或 PPM 移位值?

    您可以发布设置的图片吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Varn,  

    目前我仅使用您的 FDC2114 EVM。

    因此,对于我的计量应用,我需要一个距离为3cm 的触摸按钮应用,  

    您能不能推荐我需要实施的传感器/更改、以便在3 CM 的距离内进行 FDC 切换  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请在这里帮助我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreenidhi、

    当我插入 FDC2214/FDC2114 EVM 并将手指靠近传感器时、我可以看到代码在距离默认设置3-4 cm 处发生显著偏移。 您到底有什么问题?

    正如我说过的、您可以发布设置的图片吗? 您的最终目标是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreenidhi、

    正如 Varn 提到的、机械设置在传感应用中非常重要。 请确保 EVM 和 USB 电缆已正确封装、并且不会因机械振动而产生任何噪声。

    另外、在测试期间拔下笔记本电脑电源线、因为某些笔记本电脑电源线可能会产生额外的噪音。

    如果您仍然无法实现几厘米的距离、请使用 FDC2214而不是 FDC2114。

    此致、

    Yibo