主题中讨论的其他器件:FDC2114、 FDC2214
我有一个 FDC2114 EVM 板
您能帮助我调试这个问题吗?
我无法在 GUI 上连接 EVM、如下所示
即使我已连接 EVM、EVM 上的绿灯也会亮起。
此外,我还想向计量客户演示如何在2-3厘米远的地方进行触摸感应,
如果您可以帮助我设置 EVM 板、我将尝试在仪表上获取 EVM 以显示现场演示
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有一个 FDC2114 EVM 板
您能帮助我调试这个问题吗?
我无法在 GUI 上连接 EVM、如下所示
即使我已连接 EVM、EVM 上的绿灯也会亮起。
此外,我还想向计量客户演示如何在2-3厘米远的地方进行触摸感应,
如果您可以帮助我设置 EVM 板、我将尝试在仪表上获取 EVM 以显示现场演示
谢谢你
您好、Shreenidhi、
您是否仅使用 FDC EVM 传感器? 系统的灵敏度取决于传感器尺寸以及传感器附近是否存在任何接地平面。 较大的传感器会导致更高的灵敏度、并且传感器附近的任何 GND 平面都会降低灵敏度。
当您说您无法获得此范围时、您的意思是什么? 您是否在查看原始代码更改? 如果是这样、应用程序需要哪些原始代码更改或 PPM 移位值?
您可以发布设置的图片吗?
此致、
变