This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1011-Q1:能否将其用于5MHz 传感器?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1011, TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/605041/tdc1011-q1-can-i-use-it-for-5mhz-transducers

器件型号:TDC1011-Q1
主题中讨论的其他器件:TDC1011TDC1000

我有一个采用 TDC1011构建的系统、最初设计用于1MHz 超声波传感器。 我想知道是否可以继续将此板(带 TDC1011)用于5MHz 传感器(对滤波带进行必要的修改)。  

我看到另一个有关将 TDC1000用于5MHz 的主题、但该主题尚未得到解答。  


非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、如果您的输入时钟为10MHz 或更高(最小时钟分频器为2倍)、它应该输出5MHz。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!