请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1011-Q1 主题中讨论的其他器件:TDC1011、 TDC1000
我有一个采用 TDC1011构建的系统、最初设计用于1MHz 超声波传感器。 我想知道是否可以继续将此板(带 TDC1011)用于5MHz 传感器(对滤波带进行必要的修改)。
我看到另一个有关将 TDC1000用于5MHz 的主题、但该主题尚未得到解答。
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有一个采用 TDC1011构建的系统、最初设计用于1MHz 超声波传感器。 我想知道是否可以继续将此板(带 TDC1011)用于5MHz 传感器(对滤波带进行必要的修改)。
我看到另一个有关将 TDC1000用于5MHz 的主题、但该主题尚未得到解答。
非常感谢!