This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-GASEVM:AVDD 与 V3p3

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/605645/tdc1000-gasevm-avdd-vs-v3p3

器件型号:TDC1000-GASEVM

你好、

我们已设法使用 TDC1000 GASEVM 评估套件设计工作概念验证、现在我们希望设计自己的 PCB。

我在原理图上看到有两条独立的电源线、AVDD 和 V3p3、这两条电源线由两个独立的 LDO 产生。 这种布置是否有具体原因?是否可以通过一条3.3V 线路为 TDC1000、TDC7200和 BSTEVM 电路供电、而不会显著影响性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下、电源是单独的、以便为 VDD 提供更高的电压。 它最初基于 TDC1000-TDC7200EVM。 可以使用较低的 VDD、但您可能需要调整 BSTEVM 部分的一些值。

    此致、