请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/605645/tdc1000-gasevm-avdd-vs-v3p3
器件型号:TDC1000-GASEVM
你好、
我们已设法使用 TDC1000 GASEVM 评估套件设计工作概念验证、现在我们希望设计自己的 PCB。
我在原理图上看到有两条独立的电源线、AVDD 和 V3p3、这两条电源线由两个独立的 LDO 产生。 这种布置是否有具体原因?是否可以通过一条3.3V 线路为 TDC1000、TDC7200和 BSTEVM 电路供电、而不会显著影响性能?