请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4405 您好!
我将设计一个基于 AFE4405的 PR/SiO2电路板、查看数据表后、需要澄清以下问题。
有人可以建议吗?
1) 1)是否可以为 TX_SUP 和 RX_SUP 使用单个3.3V 电源?
2) 2)要处理中断事件,能否使用 ADC_RDY 或 PROG_OUT1?
3) 3)关于时钟,我是否应该使用外部时钟? 根据 AFE4405EVM、时钟来自 MSP430。 afe4405有一个内部时钟。
此致、
Konnan Kim