This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4405:一些硬件问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4405, AFE4405EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/605599/afe4405-a-few-hardware-questions

器件型号:AFE4405

您好!

我将设计一个基于 AFE4405的 PR/SiO2电路板、查看数据表后、需要澄清以下问题。

有人可以建议吗?

1) 1)是否可以为 TX_SUP 和 RX_SUP 使用单个3.3V 电源?

2) 2)要处理中断事件,能否使用 ADC_RDY 或 PROG_OUT1?

3) 3)关于时钟,我是否应该使用外部时钟? 根据 AFE4405EVM、时钟来自 MSP430。 afe4405有一个内部时钟。

此致、

Konnan Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Konan、

    由于 AFE4405仍处于 NDA 状态、我建议将此讨论脱机。
    您可以通过 yadav@ti.com 联系我。

    此致、
    Prabin