您好!
如 AWR1642 SWRS203射频规范中所述、对于复杂系统、最大值为6.25Msps、但我的客户配置10Msps、也可以正常工作、没有报告任何问题、且可检测范围正确。 在我看来、无效的 ADC 采样率会导致错误范围检测。
您是否会帮助检查大于6.25Msps 的 AWR1642内部行为、为什么它仍然可以工作? 当前采样是否支持更高的 ADC 采样率?
我已经告诉我的客户、有效值应该小于6.25Msps、我的客户想知道为什么它仍然可以与10Msps 一起工作、请尽快确认、非常感谢。
BR、
Andy