This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:为什么当前的 AWR1642样片在 ADC 采样率为10Msps 时能够正常工作、这是无效的

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/604735/awr1642-why-current-awr1642-sample-can-work-well-with-adc-sampling-rate-as-10msps-which-is-invalid

器件型号:AWR1642

您好!

如 AWR1642 SWRS203射频规范中所述、对于复杂系统、最大值为6.25Msps、但我的客户配置10Msps、也可以正常工作、没有报告任何问题、且可检测范围正确。 在我看来、无效的 ADC 采样率会导致错误范围检测。

您是否会帮助检查大于6.25Msps 的 AWR1642内部行为、为什么它仍然可以工作? 当前采样是否支持更高的 ADC 采样率?  

 我已经告诉我的客户、有效值应该小于6.25Msps、我的客户想知道为什么它仍然可以与10Msps 一起工作、请尽快确认、非常感谢。

BR、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy

              我有同样的问题、目前我可以将复杂系统的采样率调整为12Msps、而不会报告任何错误。 但我不知道是否存在隐藏风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy、Jerry:
    不建议使用高于指定值的采样率。 在未来的固件中、我们将添加检查、以避免错误地对超出允许限制的值进行编程。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、

    明白了、但我无法理解如果使用10Msps、为什么它仍然可以工作? 您说的是避免软件程序的值大于6.25Msps、但根据客户的测试、硬件似乎可以在当前样本中支持10Msps。 如果客户坚持使用10Msps、因为他们没有发现任何问题、是否存在任何风险? 如果值大于6.25Msps、您可以帮助确认硬件行为吗?

    BR、
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    在复杂2X 模式下、您可以进行高达12.5MHz 的采样、因为 IF 将限制为5MHz、但在复杂1x 模式下、它仅为6.25Mhz。 基本而言,IF 限制为5MHz。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我在 xwr16xx 捕获演示中发现以下配置、它配置复杂的1x 模式、ADC 采样频率= 8000kps、大于6.25Msps。 您是否可以帮助仔细检查演示中为什么使用无效的采样率进行测试、并且测试仍然通过?

    capture_demo_script.txt


    FlushCfg
    DfeDataOutputMode 1
    通道配置2 1 0
    ADCfg 2 1.
    AdcbufCfg 0 1 1
    ProfileCfg 0 77 20 5 80 0 40 1 256 8000 0 30
    线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
    帧配置0 128 1 20 1 0
    低功耗0 0
    sensorStart

    BR、
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    该器件仅针对数据表中指定的限值进行测试、因此建议在指定限值内使用该器件。
    我们将更新捕获演示以使用正确的采样频率、这是错误的。

    此致、
    Vivek