请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4490 Praveen Aroul、您好!
我将 AFE4490与 Freescale 自定义控制器连接。SPI 通信不起作用。当我尝试通过写入1值从 LED 控制寄存器读取时、结果变为零。我在逻辑分析仪中使用 MOSI 线路检查了我具有的 Wriiten 的数据在 MOSI 线路上显示以及何时显示 我的回读操作在 MISO 线路上变为零。我现在将附加屏幕截图。我使用了 MHz、8MHz 作为时钟速率。我需要知道要使用的时钟速率。我使用模式0作为 SPI。读取序列禁用 SPI_readbit、并写入一个值以寄存和启用 SPI_read 位并读回 数据。我已经发布了问题、但 没有得到回复。如果您能尽早解决问题、那会很棒。



提前感谢。