This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:SPI 初始化和通信问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/604557/afe4490-spi-initialize-and-communication-problem

器件型号:AFE4490

Praveen

               我将 AFE4490与 Freescale 自定义控制器连接。SPI 通信不起作用。当我尝试通过写入1值从 LED 控制寄存器读取时、结果变为零。我在逻辑分析仪中使用 MOSI 线路检查了我具有的 Wriiten 的数据在 MOSI 线路上显示以及何时显示 我的回读操作在 MISO 线路上变为零。我现在将附加屏幕截图。我使用了 MHz、8MHz 作为时钟速率。我需要知道要使用的时钟速率。我使用模式0作为 SPI。读取序列禁用 SPI_readbit、并写入一个值以寄存和启用 SPI_read 位并读回 数据。我已经发布了问题、但 没有得到回复。如果您能尽早解决问题、那会很棒。     提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kanimozhi、

    在您的所有波形中、芯片选择(SPISTE)信号为高电平。 SPISTE 是低电平有效信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

             我将连接 CS 处于低电平的 SPI 波形。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kanimozhi、

    我建议您先使寄存器写入工作。
    为此、您可以按照以下给定步骤操作。
    1) 1)应用复位信号。
    2)测量 TX_REF (引脚9)。
    3) 3)将0x1写入寄存器0x23。
    4) 4)再次测量 TX_REF。 这次、它应该与第2步中观察到的值不同。

    此致、
    Prabin