您好!
很抱歉、我没有从选择项中看到医疗论坛、所以我在这里发帖。
我对 AFE4490SPO2EVM 的数据采样率有疑问。
通过 GUI、我可以看到、在我更改默认频率(500Hz)后、时间控制相关寄存器发生了变化。
我的问题如下:
为什么频率从500Hz 变为1000Hz 之间没有差异、通过记录8192点的恒定长度、所有这些都需要28秒才能完成? (约300Hz)
2.如果 GUI 有问题、我可以使用更高频率设置中的更改值写入寄存器吗?
3.要实现更高的数据速率,我是否可以更改固件寄存器的默认值并生成文件进行固件更新? 如何实现?
我的同事尝试 通过 AccessPort 写入称为"消息通信协议 v4.0"的寄存器。
之前、我们可以成功发送 START READ ADC 命令、通过 AccessPort 查看输出数据。
因此、我认为 PC 与 EVM 之间的通信没有问题。
但是、从写入的寄存器中读回寄存器值看起来并不相同。
在 MSP430的 GUI 写入寄存器函数之间可能出现问题。
谢谢你。
此致、
Webb