This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:数据速率设置

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490SPO2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/604042/afe4490spo2evm-data-rate-setting

器件型号:AFE4490SPO2EVM

您好!

很抱歉、我没有从选择项中看到医疗论坛、所以我在这里发帖。  

我对 AFE4490SPO2EVM 的数据采样率有疑问。

通过 GUI、我可以看到、在我更改默认频率(500Hz)后、时间控制相关寄存器发生了变化。

我的问题如下:

为什么频率从500Hz 变为1000Hz 之间没有差异、通过记录8192点的恒定长度、所有这些都需要28秒才能完成? (约300Hz)

2.如果 GUI 有问题、我可以使用更高频率设置中的更改值写入寄存器吗?

3.要实现更高的数据速率,我是否可以更改固件寄存器的默认值并生成文件进行固件更新? 如何实现?

我的同事尝试  通过 AccessPort 写入称为"消息通信协议 v4.0"的寄存器。

之前、我们可以成功发送 START READ ADC 命令、通过 AccessPort 查看输出数据。

因此、我认为 PC 与 EVM 之间的通信没有问题。  

但是、从写入的寄存器中读回寄存器值看起来并不相同。

在 MSP430的 GUI 写入寄存器函数之间可能出现问题。

谢谢你。

此致、

Webb  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、在不同 PC 和笔记本电脑环境中进行验证后、基于 GUI 的采样速度没有问题。

    以前的情况发生在我同事的 Mac 的 VMware 下。  

    我将检查我们自己的代码、以查看从 PC 到430的读/写寄存器命令有什么问题。

    谢谢你。

    Webb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Webb、

    感谢您的更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    在我检查我们自己的代码后、这是对数据格式的误解。 我的同事直接将每个字节更改为两个0x3_、但忘记它意味着 ASCII 传输。 因此、一旦进入'A'到'F'、我们实际上将0X3A 发送到0x3F、但不将其 ASCII 字符从0x41发送到0X46。
    很抱歉这个问题...

    Webb