This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5013:如何摆脱加电时间"脉冲"特性

Guru**** 2596265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/603245/drv5013-how-to-get-rid-of-power-on-time-pulse-feature

器件型号:DRV5013

当霍尔传感器打开时有一个功能、它会在 t_on 期间提供脉冲。 是否有办法消除或采用某种低通滤波器来避免该脉冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您使用 TI 论坛。 此脉冲会导致什么问题? t_on 期间的脉冲无法关闭、我认为滤波无法解决此问题。 但是、根据您的应用、可能仍有一些选项。 如果您希望发布原理图或共享您的设计概念、我们可以帮助您了解您的选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Mitch、

    在我们的应用中、我们希望控制箱看到9至12ms 的脉冲。 这个额外的脉冲(即使它只有50微秒)令控制箱感到困惑、因为它首先看到了霍尔传感器的脉冲。

    我认为我无法分享我的原理图设计。

    是否有类似的传感器(成本/成本大致相同)不具有此功能?

    我想保留这个霍尔传感器并更改设计以摆脱脉冲、但如果无法滤除脉冲、则必须找到另一种解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gee Won、我们在大约3个月内推出了一款新器件。

    此致、
    关于

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,时间太长了:(
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    延迟 DRV 的输出直到控制箱获得9-12ms 脉冲后、是否可以解决您的问题? 如果是、可以通过延迟 DRV 上电或简单地延迟 DRV 输出来延迟输出。 这两个选项之间的唯一区别是、如果您选择延迟加电选项、控制箱仍会看到50us 脉冲、但仅在采集9-12ms 脉冲后才会看到。 这是可以接受的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不起作用、因为控制箱将看到脉冲、然后发出错误触发。

    我们是否可以通过电子邮件与您交谈、以便向您发送我的设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好主意。 我刚刚向您发送了一个朋友请求、以便我们可以相互发送私人邮件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我和我的经理交谈过、如果这个问题没有解决、我们可能会考虑这个问题。 您能否向我发送此新器件的数据表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我向您发送了一封私人邮件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据离线讨论、建议的解决方案是将霍尔器件的供电延迟到9-12毫秒脉冲结束后。  讨论了两个延迟电路。  第一个电路会延迟、然后器件上的供电会急剧上升、如下所示。

    讨论了第二个延迟电路、以节省电路板空间、但器件上的加电速度没有那么快、如下所示。 此外 、根据您的特定 MOSFET/BJT、还需要不同的电阻器和电容器值。

    值得注意 的是、如果空间可用、您可以在第一个设计到第二个设计的 R2和 R6位置添加电阻器、以实现稳健性、但如果没有电阻器、您应该可以正常工作。