请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV5013 当霍尔传感器打开时有一个功能、它会在 t_on 期间提供脉冲。 是否有办法消除或采用某种低通滤波器来避免该脉冲?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当霍尔传感器打开时有一个功能、它会在 t_on 期间提供脉冲。 是否有办法消除或采用某种低通滤波器来避免该脉冲?