请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC1080 你(们)好
我正在使用 HDC1080测量湿度和温度、如果该传感器符合我的要求、我会很高兴与之合作
我需要一个程序或算法来编写代码、以校准传感器的标准校准值11%、53%和90% RH 值。
请指导我将代码写入我的 PIC 控制器。
谢谢你
TSE
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.