This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:1年后进行 HDC1080传感器校准

Guru**** 2603155 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/602365/hdc1080-hdc1080-sensor-calibration-after-1-year

器件型号:HDC1080

你(们)好

我正在使用 HDC1080测量湿度和温度、如果该传感器符合我的要求、我会很高兴与之合作

我需要一个程序或算法来编写代码、以校准传感器的标准校准值11%、53%和90% RH 值。

请指导我将代码写入我的 PIC 控制器。

谢谢你

TSE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的应用工程师将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持团队将在本周内回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    很抱歉耽误你的回答。
    在3个校准点校准 HDC1080的最佳且最简单的方法是评估3个校准点的 RH%误差并减去微控制器固件中的误差。 您可以使用线性插值来计算偏移、而不是针对两个校准点(11-53和53-90)之间的两个间隔中的每一个。
    请告诉我您的问题是否得到了回复、或者您是否需要更多信息。
    此致、
    Carmine