请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 主题中讨论的其他器件:、 TSW1400EVM、 IWR1443
您好!
我的客户希望开始开发基于多个 AWR1243芯片的产品
关于其设计和架构、他们将使用级联多个器件并设计自己的天线阵列。
为此,他们将需要以下方面的帮助:
- 了解从每个器件传输时每个通道的相位差、以便他们可以计算并与多个器件互连?
- 每个器件(AWR1243)的中脊与 LOout 的总相位差是多少?
本文档 http://www.ti.com/lit/wp/spyy007/spyy007.pdf 并未完全解答他们的问题,如果您可以从业务部门参考设计中提供三到四个 AWR1243在级联多个器件设计中的部署,则非常重要(如果需要 NDA 流程,则没有问题)
三、级联模式下的最大唾液是多少? 如果我们可以级联4个以上的并行(1个主器件和3个从器件)?
CSI-2接口的位分辨率是多少(12/14/16位)?
5.是否有任何有关器件散热情况(AWR1243)的文档?
6. TSW1400evm 能否同时支持2个 AWR1243BOOST 器件? (它有8个 LVDS 通道,大约2个单独的时钟),如果 Altera FPGA 固件打开,
7. AWR1243BOOST 的原理图是否有 OrCAD 替代产品?
如果您能回答我的问题、我将不胜感激。
感谢您投入宝贵的时间
此致。
Shai Berman