This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:使用 AWR1243芯片组的一般问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, AWR1243BOOST, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/603675/awr1243-general-questions-of-using-awr1243-chipset

器件型号:AWR1243
主题中讨论的其他器件:TSW1400EVMIWR1443

您好!

我的客户希望开始开发基于多个 AWR1243芯片的产品

关于其设计和架构、他们将使用级联多个器件并设计自己的天线阵列。

为此,他们将需要以下方面的帮助:

  1. 了解从每个器件传输时每个通道的相位差、以便他们可以计算并与多个器件互连?
  2. 每个器件(AWR1243)的中脊与 LOout 的总相位差是多少?

本文档 http://www.ti.com/lit/wp/spyy007/spyy007.pdf 并未完全解答他们的问题,如果您可以从业务部门参考设计中提供三到四个 AWR1243在级联多个器件设计中的部署,则非常重要(如果需要 NDA 流程,则没有问题)

三、级联模式下的最大唾液是多少? 如果我们可以级联4个以上的并行(1个主器件和3个从器件)?

CSI-2接口的位分辨率是多少(12/14/16位)?

5.是否有任何有关器件散热情况(AWR1243)的文档?

6. TSW1400evm 能否同时支持2个 AWR1243BOOST 器件? (它有8个 LVDS 通道,大约2个单独的时钟),如果 Altera FPGA 固件打开,

7. AWR1243BOOST 的原理图是否有 OrCAD 替代产品?

如果您能回答我的问题、我将不胜感激。  

感谢您投入宝贵的时间

 

此致。

Shai Berman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    我们的级联解决方案正在实施中、我们将很快解决这里的大部分问题。

    对于#4:
    CSI 中的数据大小与器件中的 ADC 配置相同。 根据 ADC 作为器件线性调频脉冲配置的一部分进行配置的方式、可以将其选择为12、14或16。

    6:
    TSW1400EVM 是一款通用数字数据采集 EVM、可通过多个 LVDS 端口接收数据。
    我们的当前设置将一个毫米波 EVM 与 TSW1400EVM 配对、用于数据采集。 通过修改两个 EVM 之间的物理连接并进行软件更改、多个毫米波 EVM 可与 TSW1400配对、但我们尚未尝试过。
    还可以使用允许 LVDS 兼容数据采集的备选器件。

    我们很快将邀请更多专家在这里演讲并回答问题。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Vaibhav、

    我期待得到答案、
    非常感谢您的友好帮助。

    此致、
    Shai Berman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、
    以下是一些部分答案。
    1)相位差-在级联操作中、如您所示、1个器件是主器件。 但是、所有器件、甚至主器件都使用 LO_IN 作为 FMCW 基准。 通过这种方式,使用数据表的图6-1 (在主器件上,FM_CW_CLKOUT 或 FM_CW_SYNCOUT 被驱动),这会进入缓冲放大器,功率分压器。 然后、每个 AWR1243接收缓冲和延时(等长迹线延迟路由) FM_CW_CLKIN 或 FM_CW_SYNCIN 信号作为主线性调频脉冲信号参考。 输入到输出 FM_CW 信号延迟并不重要、因为主器件仍在使用 FM_CW 输入信号。

    相关答案- AWR1243P -有一个器件可在每个器件的每个 Tx 输出上启用 Tx 移相器控制。 当客户布置电路板时、每个(3) Tx 输出都有匹配的要求。 如果客户对每个元件的天线匹配要求有特定的 Tx 延迟、则可能需要 AWR1243P 的特殊特性。 在数据表的第5-7节中、Tx 输出规格没有匹配的 Tx 延迟。 要在特殊器件上调整这些相位延迟、您需要将两个 Tx 输出与频谱分析仪门控或示波器上的时间采样进行比较。 然后、您可以根据自己的要求调整延迟。

    2) 2)数据表的第5.7节中对此没有规格。 查看 AWR1243 EVM 原理图、可以看到 FM_CW_CLKIN 和 FM_CW_SYNCIN 信号输入是经过 GNDed 处理的、因此无法在 EVM 上进行此测量。 如(1)所述,发送器到接收器的飞行时间为2倍,这取决于所有使用 FM_CW 输入信号的设备。

    为了完成多个器件的同步、我们需要提供一个通用数字时钟和 SYNC 输入来启动计时引擎。

    如果您尝试使 FM_CW 线性调频脉冲输出与外部事件(例如外部时间基准)计时、则会在所有器件上触发 SYNC_IN。 这与从器件之间的数字计时引擎相匹配。 主器件的 SYNC_OUT 发送到外部调节电路、时间同步在外部逻辑中发生、缓冲的 SYNC_IN 信号发送到所有雷达传感器、以便对齐数字计时。

    必须在级联用例的原理图和布局指南中添加其他信息。 www.ti.com/.../getliterature.tsp

    注意:此外、您还需要使 CLKP 来自缓冲 TCXO 或约束时钟源。 1V PTP 40MHz 时钟被发送到布线长度匹配的时钟走线。 器件上的时钟输入通过一个串联电容器和下拉终端电阻器进行交流端接。 对于 CLKM 输入、使用一个接地端接电阻器。

    3) 3)未评估最大从器件数、尝试使用2个器件的级联和4个器件的级联。 与(1)相关的是、19.25Ghz (频率为线性调频脉冲/4)不需要降低发送器质量。

    SYNC_IN 和 CLK_P 缓冲可扩展到更多器件。
    驱动 AWR1243器件所需的电源通常是每两个器件一个 PMIC。
    对于每个器件的 FM_CW_CLKIN、FM_CW_SYNCIN 功率级别、仅针对来自一个主器件的4个 AWR1243的无源功率分离器进行了评估。
    如果有活动的 LNA 和电源分离器、我认为可以级联更多的器件、但这还没有客户体验。

    4) 4)雷达传感器具有12位模数转换、在此转换后的 DFE 块以16位精度执行。 DFE 的输出已饱和并四舍五入到12/14/16位。 HSI (CSI-2或 LVDS 格式)通常以 DFE 的分辨率输出。

    5)散热-数据表中提供了多个 TI 文档和参考。 在 AWR1243的工具文件夹下、有一个功耗估算电子表格。 这提供了平均功率估算。 我查看了 AWR1243工具文件夹、模型电子表格今天不存在、您可以使用 IWR1443页面 swww.ti.com/.../getliterature.tsp 上的工具
    选择 IWR1443、您将需要估算用例
    一些用例、环境温度、带宽、雷达参数
    线性调频脉冲参数- www.ti.com/.../swra553.pdf

    使用毫米波传感估算器工具- www.ti.com/.../mmwave-sensing-estimator

    获得功率/雷达配置文件后、您需要决定热提取方法。 如果它通过器件焊球连接到电路板(传导)、或通过散热器强制通风冷却(传导和对流)。 AWR1243数据表第5.8节讨论了热传递特性。

    注意:最好设计95C 或更低的芯片温度、以增加通电时间。 数据表的第5.3节介绍了汽车应用的通电小时数。 可以使用嵌入式处理器 POH 估算指南、 www.ti.com/.../sprabx4.pdf

    原理图和布局设计指南中提供了一些有关布局-散热的信息。
    www.ti.com/.../getliterature.tsp

    6) 6) TSW1400 EVM 是一款高性能模拟评估平台、具有 HSDPro 软件、适用于 LVDS 数据转换器。 虽然可能有足够的 LVDS 通道来支持2个数据通道、SYNC 和一个时钟(每个 AWR1243 4个)、但我们必须了解允许的时钟数量。 固件/FPGA 代码问题未知、我们必须返回给您。

    7) 7) EVM 原理图和布局在 Cadence 工具流程中完成。

    此致、
    Joe Quintal