您好、TI、
我们正在构建水位读数至关重要的产品。 我们现在使用的 FDC1004EVM 具有我们自己的柔性、完全符合 TI 的参考设计文档。 测试结果噪声太大、无法进行进一步的数学运算来计算水位。
MEAS2 => CIN2 => R_L
MEAS3 => CIN3 => R_E
MEAS4 => CIN4 => Shield2
它们配置如下:
MEAS1 CHA=CIN1 CHB=CIN4
我们预计 CIN1会随着加注水和相对稳定的 R_L 和 R_E 呈线性增长、以便计算水位。 相反、从以下测试结果可以看出、 我们有 x3问题。
但是、在填充时、似乎不会出现滞后问题。 我还注意到、使用更大的铲斗时、滞后时间会更长。
有什么建议吗?
谢谢、
Bohan