This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004EVM:信道噪声使计算水位变得不可能

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/604601/fdc1004evm-noisy-channels-make-it-impossible-to-calculate-the-water-level

器件型号:FDC1004EVM

您好、TI、

我们正在构建水位读数至关重要的产品。 我们现在使用的 FDC1004EVM 具有我们自己的柔性、完全符合 TI 的参考设计文档。 测试结果噪声太大、无法进行进一步的数学运算来计算水位。

OUT 设计如下:
MEAS1 => CIN1 =>电平
MEAS2 => CIN2 => R_L
MEAS3 => CIN3 => R_E
MEAS4 => CIN4 => Shield2

它们配置如下:
MEAS1 CHA=CIN1 CHB=CIN4 (到 Shield2的差分测量)
MEAS1 CHA=CIN1 CHB=CIN4  
MEAS1 CHA=CIN1 CHB=CIN4
MEAS1 CHA=CIN1 CHB=DISABLE

我们预计 CIN1会随着加注水和相对稳定的 R_L 和 R_E 呈线性增长、以便计算水位。 相反、从以下测试结果可以看出、 我们有 x3问题
(1)频道出现混乱的原因有:
Inline image 1
如图所示、CIN2的作用实际上类似于电平通道、而 CIN4看起来像 R_L 通道。
在对 EVM 进行下电上电并重新启动 API 后、通道对我们的设计是正确的。 但还有2个问题。
(2) R_L 随电平通道线性变化;
(3)电平通道 和 R_L 都与实际冲洗滞后。
Inline image 1
2分钟后:
Inline image 1

 

但是、在填充时、似乎不会出现滞后问题。 我还注意到、使用更大的铲斗时、滞后时间会更长。

有什么建议吗?

谢谢、

Bohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bohan、

    我看不到图像。 您能否重新连接它们?

    根据您的说明、CIN4应保持浮动、而不是连接到屏蔽。

    此致、
    Yibo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI、

    我们正在构建水位读数至关重要的产品。 我们现在使用的 FDC1004EVM 具有我们自己的柔性、完全符合 TI 的参考设计文档。 测试结果噪声太大、无法进行进一步的数学运算来计算水位。

    OUT 设计如下:

    MEAS1 => CIN1 =>电平

    MEAS2 => CIN2 => R_L

    MEAS3 => CIN3 => R_E

    MEAS4 => CIN4 => Shield2

    它们配置如下:

    MEAS1 CHA=CIN1 CHB=CIN4 (到 Shield2的差分测量)

    MEAS1 CHA=CIN1 CHB=CIN4

    MEAS1 CHA=CIN1 CHB=CIN4

    MEAS1 CHA=CIN1 CHB=DISABLE

    我们预计 CIN1会随着加注水和相对稳定的 R_L 和 R_E 呈线性增长、以便计算水位。 相反、从以下测试结果可以看出、我们有 x3问题。

    (1)频道出现混乱的原因有:

    如图所示、CIN2的作用实际上类似于电平通道、而 CIN4看起来像 R_L 通道。

    在对 EVM 进行下电上电并重新启动 API 后、通道对我们的设计是正确的。 但还有2个问题。

    (2) R_L 随电平通道线性变化;

    (3)电平通道 和 R_L 都与实际冲洗滞后。

    2分钟后:

    但是、在填充时、似乎不会出现滞后问题。 我还注意到、当使用较大的铲斗时、冲洗滞后时间会更长。

    有什么建议吗?

    谢谢、

    Bohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉我弄错了。 4个通道的配置为:

    MEAS1 CHA=CIN1 CHB=CIN4 (到 Shield2的差分测量)
    MEAS2 CHA=CIN2 CHB=CIN4
    MEAS3 CHA=CIN3 CHB=CIN4
    MEAS4 CHA=CIN4 CHB=DISABLE
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yibo、

    抱歉、我们在第一篇帖子中犯了几个错误。
    我们的通道映射如下:
    CIN1 =水位
    CIN2 =参考环境(R_E)
    CIN3 =基准电平(R_L)
    CIN4 =未连接到任何部件(悬空)
    我们的 OutOfPhase 技术差分测量如下所示:
    MEAS1 = CH1 - CH4
    MEAS2 = CH2 - CH4
    MEAS3 = CH3 - CH4
    我们仍然存在的主要问题如下:
    1) 1) TI 是否有任何解释说明为什么有时会混淆通道映射? 例如、有时 MEAS1看起来像 MEAS3、而 MEAS2看起来像 MEAS1、如图所示。 似乎器件上电循环可以解决此问题、但如果我们的软件无法检测到通道映射错误、这显然会在现场导致问题。
    2) 2)为什么当水位下降时、MEAS1读数需要很长时间才能稳定? 有时、当我们从储水箱中取水时、准确测量可能需要几分钟的时间才能稳定下来。 是否有办法对通道进行放电、使它们更快趋稳?
    非常感谢。