您好!
我认为我们不能简单地将 IWR1642的 nError_out 连接到 PMIC 的 NREST、因为我不确定在 PMIC 复位后 IWR1642的 nError_out 的低电平可以保持多长时间。
我们是否应该在系统中添加一些复位芯片来实现这一点? 或者您还有其他建议吗?
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Chris、
您需要在 nError_out 和 PMIC NRST 之间添加一个电路。
a)在 PMIC 数据表中、没有将 NRST 驱动为低电平的最短时间。 需要要求 PMIC 团队提供 minTime 值、电压监控器需要将 nRESET 保持在低电平、这也意味着电压监控器不会由 PMIC 输出供电。
b) PMIC 数据表、指示当 NRST 被驱动为低电平(PMIC 的输入)时、输出开关被暂停。 电源输出将开始衰减、
c)由于 PMIC 处于复位状态、雷达传感器电源未通电、因此需要调节 nError_out 信号、对于电压监控器、我们需要在 nError_out 上进行1 -> 0转换、以激活电压监控器输出到 PMIC NRST。 如果 nError_out 为逻辑零、则当雷达传感器未通电时、它们不应触发 PMIC_NRST。
d)测量原型时需要特别注意、在电源稳定期间、nError_out 可能会意外改变状态、这不应触发 PMIC NRST。
e)如果有主机处理器、则 nError_OUT 可能是在主机上受监控的 GPIO、然后主机可以发送 PMIC NRST 信号。 主机
必须知道 PMIC 在监测 nError_OUT 信号时已通电。
此致、
Joe Quintal