This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:如何在出现错误时使用雷达芯片和 PMIC 的 nError_out 复位雷达芯片?

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/605092/iwr1642-how-to-use-nerror_out-of-radar-chip-and-pmic-to-reset-radar-chip-when-there-is-error

器件型号:IWR1642

您好!

我认为我们不能简单地将 IWR1642的 nError_out 连接到 PMIC 的 NREST、因为我不确定在 PMIC 复位后 IWR1642的 nError_out 的低电平可以保持多长时间。

我们是否应该在系统中添加一些复位芯片来实现这一点? 或者您还有其他建议吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris,
    您可以参考同一主题上的以下主题: e2e.ti.com/.../2208225

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    您需要在 nError_out 和 PMIC NRST 之间添加一个电路。   

      a)在 PMIC 数据表中、没有将 NRST 驱动为低电平的最短时间。  需要要求 PMIC 团队提供 minTime 值、电压监控器需要将 nRESET 保持在低电平、这也意味着电压监控器不会由 PMIC 输出供电。

      b) PMIC 数据表、指示当 NRST 被驱动为低电平(PMIC 的输入)时、输出开关被暂停。  电源输出将开始衰减、

      c)由于 PMIC 处于复位状态、雷达传感器电源未通电、因此需要调节 nError_out 信号、对于电压监控器、我们需要在 nError_out 上进行1 -> 0转换、以激活电压监控器输出到 PMIC NRST。  如果 nError_out 为逻辑零、则当雷达传感器未通电时、它们不应触发 PMIC_NRST。

      d)测量原型时需要特别注意、在电源稳定期间、nError_out 可能会意外改变状态、这不应触发 PMIC NRST。

      e)如果有主机处理器、则 nError_OUT 可能是在主机上受监控的 GPIO、然后主机可以发送 PMIC NRST 信号。  主机

      必须知道 PMIC 在监测 nError_OUT 信号时已通电。

    此致、

    Joe Quintal