This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP300-Q1:输入的输出响应延迟

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP300-Q1, TMP300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/604895/tmp300-q1-delay-in-output-response-to-input

器件型号:TMP300-Q1
主题中讨论的其他器件: TMP300

您好!

我浏览了 TMP300-Q1的数据表、找不到参数"输出/响应延迟"。 请在以下问题上提供支持。

我的 PCB 在温度范围内的读数(高于设定的阈值、如100C)、如果我在 TMP300-Q1芯片上供电、那么产生输出的预期延迟是多少?

2.我的 PCB 读取室温(25°C)、如果我在 TMP300-Q1芯片上通电、芯片是否会使实际输出稳定? 以及产生正确输出的预期延迟是多少?

谢谢、

Elango

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的支持团队将很快与您联系
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      TMP300的启动时间大约为10ms、具体取决于电源斜升速率。 这些图像显示了在~25C 和110C 条件下使用500KOhm (100C)设置电阻器的典型器件。

    黄色为 V+引脚6

    蓝色表示引脚3

    粉红色是 VTEMP 引脚5

    绿色是 TSET 引脚1