请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP300-Q1 主题中讨论的其他器件: TMP300
您好!
我浏览了 TMP300-Q1的数据表、找不到参数"输出/响应延迟"。 请在以下问题上提供支持。
我的 PCB 在温度范围内的读数(高于设定的阈值、如100C)、如果我在 TMP300-Q1芯片上供电、那么产生输出的预期延迟是多少?
2.我的 PCB 读取室温(25°C)、如果我在 TMP300-Q1芯片上通电、芯片是否会使实际输出稳定? 以及产生正确输出的预期延迟是多少?
谢谢、
Elango