This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:通过 SPI 进行 GPIO 配置

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/603009/awr1243-gpio-configuration-via-spi

器件型号:AWR1243

您好!  

有几个问题我需要帮助。  

我的理解是、借助 AWR1243、GPIO 引脚可通过外部主机的 SPI 接口进行配置。 我能够通过 RADAR Studio 从 GPIO_0获取 ADC_VALID 信号。 我知道这包括对某些特定寄存器的寄存器写入。

如果我们想通过嵌入式代码甚至是 RADAR Studio 中的 lua shell 来实现这一点、我需要知道这方面的规定过程是什么。

我在到目前为止所拥有的文档- AWR1xx_interface 控制文档中找不到任何有关 GPIO 的此类内容。

您能否提供一些有关如何设置此设置的文档或指导? 是 t

2、可以配置为在 GPIO_0、GPIO_1和 GPIO_2上显示的所有可能信号是什么?

我了解 ADC 有效信号可以通过 RADAR Studio 实现。 如果我想在 AWR1243BOOST 的 GPIO_x 引脚上发出帧起始信号,该怎么办?

谢谢、

RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ、
    通常、GPIO 在 AWR1243中不可配置。 我们仅为调试和测试目的启用了 ADC 有效功能。 AWR1243中没有其他可用的 GPIO 配置。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、  

    感谢你的答复。 因此、出于我们的规划目的、可以说 AWR1243上的 GPIO 引脚不会被使用、除非我们想将其用于调试目的。

    我们确实需要在 原型相位期间查看 ADC_VALID 等信号、并使用 ADC_VALID 作为触发信号在系统中进行一些线性调频脉冲测量。

    我们是否能够至少像在评估板中那样配置 GPIO_0?

    这是已进行的硬件修改、还是仅是可启用调试信号的固件设置
    在 GPIO_0上?

    是否可以对 GPIO_1或 GPIO_2执行类似的操作,我们可以在其中使用它进行调试并获取相关的其他信号?

    谢谢、

    RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ、
    是的、GPIO_0功能仅用于调试目的、不支持作为生产选项。
    在您的原型板上、您是否能够使用 RADAR Studio、或者它只是来自外部处理器的 API 控制?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您的回复。  

    在原型板上、我们将通过外部处理器实现 API 控制、并使用开发的用于配置 AWR1243的完整固件。  

    谢谢、

    RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ、
    您可以在您的 proto 设计中推出 GPIO_0和 OSC_CLKOUT 引脚。 稍后、我们将添加 API、以便从外部主机在这些引脚上启用 synth 输出和 ADC_VALID 信号。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Vivek。