您好!
有几个问题我需要帮助。
我的理解是、借助 AWR1243、GPIO 引脚可通过外部主机的 SPI 接口进行配置。 我能够通过 RADAR Studio 从 GPIO_0获取 ADC_VALID 信号。 我知道这包括对某些特定寄存器的寄存器写入。
如果我们想通过嵌入式代码甚至是 RADAR Studio 中的 lua shell 来实现这一点、我需要知道这方面的规定过程是什么。
我在到目前为止所拥有的文档- AWR1xx_interface 控制文档中找不到任何有关 GPIO 的此类内容。
您能否提供一些有关如何设置此设置的文档或指导? 是 t
2、可以配置为在 GPIO_0、GPIO_1和 GPIO_2上显示的所有可能信号是什么?
我了解 ADC 有效信号可以通过 RADAR Studio 实现。 如果我想在 AWR1243BOOST 的 GPIO_x 引脚上发出帧起始信号,该怎么办?
谢谢、
RJ