请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMT85 主题中讨论的其他器件:ADS1248、
我使用 LMT85作为冷端传感器(实际上是两个)进行热电偶测量。 LMT85连接到 ADS1248。 要求差分测量的 PGA AINN 或负输入至少比 AVSS 高100mV。 我在精密数据转换器论坛上发布了一个类似的问题。 吴约瑟很友好地回答了他的想法和建议。
我建议基本上通过缓冲运算放大器来提升 LMT85的接地浮动、假设分压电压为200mV。 那么、LMT85需要10uA 的电源电流。 运算放大器应轻松灌入该值乘以2。
不过、Joseph 实际上建议在 LMT85接地引脚和电路/系统接地之间放置一个二极管。 我很快就厌倦了使用1N4148和几个 LMT85。 看起来工作正常。 每个 LMT85的差分测量都非常接近室温。 有人尝试过这种方法吗? 它是否是连接到具有集成 PGA 的 ADC 的良好方法?
操作说明: LMT85将用于测量-20°C 至55°C 之间的环境温度
谢谢你。