This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT85:连接到 ADS1248、将接地提升至高于 AVSS 100mV 或更高、以进行差分测量。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, LMT85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/603152/lmt85-interfacing-to-an-ads1248-raising-ground-to-be-100-mv-or-greater-above-avss-for-a-differential-measurement

器件型号:LMT85
主题中讨论的其他器件:ADS1248

我使用 LMT85作为冷端传感器(实际上是两个)进行热电偶测量。  LMT85连接到 ADS1248。  要求差分测量的 PGA AINN 或负输入至少比 AVSS 高100mV。  我在精密数据转换器论坛上发布了一个类似的问题。  吴约瑟很友好地回答了他的想法和建议。

我建议基本上通过缓冲运算放大器来提升 LMT85的接地浮动、假设分压电压为200mV。  那么、LMT85需要10uA 的电源电流。  运算放大器应轻松灌入该值乘以2。

不过、Joseph 实际上建议在 LMT85接地引脚和电路/系统接地之间放置一个二极管。  我很快就厌倦了使用1N4148和几个 LMT85。  看起来工作正常。  每个 LMT85的差分测量都非常接近室温。  有人尝试过这种方法吗?  它是否是连接到具有集成 PGA 的 ADC 的良好方法?

操作说明: LMT85将用于测量-20°C 至55°C 之间的环境温度

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的支持团队将很快与您联系
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    请查看此帖子:


    e2e.ti.com/.../2158476

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、开尔文。 是的、这是由其他几位工程师提出的。 在我考虑过它之后、它是一个、"哦、是的!" 矩。 我使用单个1N4148构建了一个小电路、以进行测量作为验证。 尚未尝试使用 ADS1248、但我认为它可以正常工作。 试验电路板工作正常。

    谢谢、

    Tony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。 祝您好运!