This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1243:AWR1243是否可以使用全部3个 Tx 并行传输?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/601964/iwr1243-can-awr1243-use-all-3-tx-transmitting-in-parallel

器件型号:AWR1243

您好!

如果 AWR1243可以 同时传输3个 TX (每通道接受的功率更低)、您能不能再建议我这么做吗?

提前感谢

kr

Shai Berman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    AWR1243不允许同时使用两根以上的发射天线。 此 TT 将分配给专家、以向您提供有关此问题的更多信息。

    谢谢、
    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Vaibhav、

    如果是这种情况、我想知道您是否可以为我提供使用多芯片解决方案的参考设计或应用手册、这意味着将3-4个 AWR1243器件级联在一起。
    我在 TI 的网站上找不到任何材料。

    非常感谢您的帮助
    此致

    Shai Berman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shai,

    级联设计仍在进行中。 应用手册尚不可以发布。  

    我稍后将为您提供可用日期的更新信息。

    此致、

    Michelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vaibhav 您好、

    您能不能建议 TI 的解决方案在技术上是否可以通过3根天线进行传输、但实际上不会发生、如果是热问题?

    如果客户从理论上能够减少热量、他将能够达到并联传输3个蚂蚁的状态?
    每通道同步的最大 TX 功率是多少?

    谢谢,
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    我们希望从应用角度了解多个同步发送器的需求、以便为您提供更好的指导。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、
    目前、我们不允许同时传输3个 TX。 我们将考虑在未来的版本中增加这种灵活性。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Vaibhav、

    目前、客户端正在使用竞争对手的芯片组、该芯片组具有3个 TX 配置、同时传输、他目前正在尝试在我们的解决方案中重现相同的独特技术。

    此致、

    Shai Berman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Vaibhav、

    目前、客户端正在使用竞争对手的芯片组、该芯片组具有3个 TX 配置同时传输、并且他们目前正在尝试在我们的解决方案中重现相同的独特技术。

    此致、

    Shai Berman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Vaibhav & Shai:

    我有相同的问题。 在 AWR1243中、三个发送同时启用是否由于功耗而不鼓励使用? 我假设器件能够做到这一点。

    我想、由于 AWR1243是 AWR 系列中唯一的可连接选项、因此三个同步传输为最大传输带来了真正的好处

    此外、还有类似的竞争对手芯片组

    IF 带宽可级联、并使三个发射同时运行。 在 AWR1243 ES 2.0或更高版本中是否可以使用3Tx?

    此致、

    RJ  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    您能否告知我们3 TX 选项是否会添加到当前器件版本中、或者是否会有具有此功能的重新版本器件?
    第二、您能告诉我两根天线同时传输(AWR1243)时每个通道的最大发射功率是多少?

    提前感谢您的参与、
    Shai Berman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shafi、RJ、
    我们将拥有1243的器件变体、其中将启用3TX 同步运行。 它将与当前的引脚兼容。

    关于最大发射功率、每个发送器上的发射功率约为12dBm。 即使两个发送器同时运行、这种情况也保持不变。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    感谢您提供信息。

    此致、
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shafi、RJ、
    您可以联系当地的 TI 销售人员以获取具有3TX 操作的1243器件型号的评估样片。
    需要注意的一点是、在该器件型号中、如果要同时使用3TX、则必须使用1V 射频电源模式(绕过内部 LDO)而不是1.3V 模式(使用内部 LDO)、并且还必须在 VOUT_PA 电源引脚上馈入1V 电源 (引脚编号 A2和 B2)以及 RF1和 RF2电源引脚上的1V 电压。

    此致、
    Vivek